Pop-up-Menü für Profile und Benutzer - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Profil oder einen Benutzer klicken, wird das Pop-up-Menü Profile und Benutzer angezeigt (Tabelle 1).

Tabelle 1. Pop-up-Menü für Profile und Benutzer

Menüoption

Beschreibung

Löschen

Die ausgewählte Profile- oder Benutzerinformation wird gelöscht.

Anmerkung: Vordefinierte Profile und Benutzer lassen sich nicht löschen.

Kopie von

Das ausgewählte Profil oder der ausgewählte Benutzer wird kopiert. Diese Option steht Active Directory-Benutzern nicht offen.

Eigenschaften

Das Dialogfeld Profileigenschaften oder Benutzereigenschaften wird geöffnet.

Berechtigungen

Das Dialogfeld Systemberechtigungen wird geöffnet.
Anmerkung: Bei Auswahl eines vordefinierten Profils oder eines vordefinierten Benutzers sind die Berechtigungen für den Systemzugriff schreibgeschützt.

Sie erstellen einen neuen Benutzer, einen neuen Active Directory-Benutzer oder ein neues Profil, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Benutzer , Active Directory Benutzer oder Profile klicken und dann im Menü auf Einfügen klicken. Details finden Sie unter Erstellen eines Benutzerkontos für einen lokalen Metasys Benutzer.