Registerkarte Profile und Benutzer - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Registerkarte Profile und Benutzer befindet sich links in Sicherheitsadministrator. Weitere Informationen siehe Abbildung 1.

Bei Auswahl eines Profils oder eines Benutzers werden im rechten Bereich die dazugehörigen kategoriebasierten Berechtigungen angezeigt. Weitere Funktionen für Benutzer oder Profile finden Sie unter Zuweisen kategoriebasierter Berechtigungen zu Benutzern oder Profilen.

Beachten Sie beim Erstellen von Benutzerkonten und der Zuweisung von Profilen Folgendes:

  • Jeder Benutzer muss mindestens ein Profil im System haben. Das Standardprofil eines neuen Benutzers heißt Benutzer. Das Profil Benutzer hat nur schreibgeschützten Zugriff (Aktionen Ansicht) auf die Kategorie Allgemeines.
  • Sie können den vordefinierten Satz von Benutzern nicht löschen oder umbenennen. Sie können die vordefinierten Benutzer jedoch mit Ausnahme des MetasysSysAgent oder von Profilen hinzufügen oder entfernen und die Benutzer kopieren. Sie können die Zugriffsberechtigungen und Eigenschaften der vordefinierten Benutzer sehen, aber Sie können sie nicht bearbeiten.
  • Sie können die vordefinierten Profile nicht löschen oder umbenennen. Standardadministratoren können aber Benutzer, mit Ausnahme von MetasysSysAgent, oder von den Profilen hinzufügen oder entfernen, und die Profile kopieren. Sie können die Zugriffsberechtigungen in den vordefinierten Rollen sehen, aber Sie können sie nicht bearbeiten.
  • Das Profil ADMINISTRATOR kann nicht gelöscht werden. Das Administratorkonto MetasysSysAgent kann nicht aus dem System gelöscht oder gelöscht werden.
  • Sie können die Profile OPERATOR, ADMINISTRATOR, Benutzer und Wartung kopieren und dann ändern. Beim Kopieren dieser Profile werden deren Berechtigungen gleich mit übertragen.

Abbildung 1 zeigt eine zusammengefasste Ansicht der Berechtigungen eines Benutzers, die Berechtigungen, die von den Profilen und den direkt dem Benutzer zugewiesenen Berechtigungen bereitgestellt werden, angibt. Das Doppelkopfsymbol zeigt, dass ein Profil der Ursprung der Berechtigung ist. Das grüne Häkchen zeigt, das die Berechtigungen die Berechtigungsstufe Benutzer haben.

Abbildung 1. Zugriffsberechtigungen in SCT oder SMP-Bedienoberfläche (Active Directory nicht aktiviert)