Registerkarte Navigation - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Navigation können Administratoren festlegen, welche Benutzernavigationsansichten ein Benutzer aufrufen kann, siehe Abbildung 1. Diese Registerkarte ist für lokale Metasys Systembenutzer und für Active Directory-Benutzer identisch, allerdings ist sie im SCT deaktiviert.

Abbildung 1. Registerkarte Navigation in SCT oder Liegenschaftsportal – Benutzer

Tabelle 1. Parameter auf der Registerkarte Navigation

Feld

Beschreibung

Standardwert

Verfügbare Ansichten

Zeigt die Benutzernavigationsansichten an, denen der ausgewählte Benutzer nicht zugewiesen ist.

Alle verfügbaren Ansichten

Zugewiesene Ansichten

Zeigt die Benutzernavigationsansichten an, denen der ausgewählte Benutzer zugewiesen ist.

Hinzufügen

Verschiebt die Benutzernavigationsansichten aus der Liste Verfügbare Ansichten in die Liste Zugewiesene Ansichten .

Entfernen

Verschiebt die Benutzer aus der Liste Zugewiesene Ansichten in die Liste Verfügbare Ansichten .