Registerkarte Profileigenschaften - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Profileigenschaften definiert allgemeine Informationen über das Profilbenutzer , siehe Abbildung 1.

Abbildung 1. Registerkarte Profileigenschaften im SCT oder im Liegenschaftsportal

Tabelle 1. Parameter auf der Registerkarte Profileigenschaften

Feld

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

Profilname

Enthält einen eindeutigen Namen für die Profil.

Profilname

Ja

Beschreibung

Enthält eine Beschreibung der Profil.

---

Nein