Registerkarte Benutzer - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Registerkarte Benutzer können Administratoren Benutzern bestimmte Profile zuweisen, siehe Abbildung 1. Im nachstehenden Beispiel ist zu sehen, dass für den vom Metasys System verwendeten Active Directory-Dienst eine Gruppe von lokalen Metasys Systembenutzern und Active Directory-Benutzern festgelegt wurde.

Abbildung 1. Registerkarte Benutzer im SCT oder im Liegenschaftsportal

Tabelle 1. Parameter auf der Registerkarte Benutzer

Feld

Beschreibung

Standardwert

Verfügbare Benutzer

Benutzer, die der Profil nicht zugewiesen sind

Alle verfügbaren Benutzer

Zugeordnete Benutzer

Benutzer, die dem Profil zugewiesen sind

Hinzufügen

Verschiebt die Benutzer aus der Liste Verfügbare Benutzer in die Liste Zugewiesene Benutzer . Für jeden Benutzer in der Liste Zugewiesene Benutzer gelten die Zugriffsberechtigungen des Profils.

Entfernen

Verschiebt die Benutzer aus der Liste Zugewiesene Benutzer in die Liste Verfügbare Benutzer . Sobald der Benutzer in der Liste Verfügbare Benutzer ist gelten die Zugriffsberechtigungen des Profils nicht.

Anmerkung: Der Benutzer MetasysSysAgent kann nicht aus dem Profil ADMINISTRATOR entfernt werden.