Optionen im Menü Sicherheit - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die folgenden SCT- oder Liegenschaftsportal-Menüs stehen im Sicherheitsadministrator zur Verfügung.

Tabelle 1. Optionen im Menü Sicherheit

Menü

Auswahl

Beschreibung

Datei

Verlassen

Sicherheitsadministrator wird geschlossen.

Speichern

Die geänderten Berechtigungen werden im Sicherheitsraster gespeichert.

Bear

Löschen

Löscht eine benutzerdefinierte Rolle oder einen benutzerdefinierten Benutzer. Vor dem Löschen muss die Aktion bestätigt werden.

Eigenschaften

Das Fenster Profileigenschaften oder Benutzereigenschaften wird geöffnet.

Berechtigungen

Das Dialogfeld Systemberechtigungen wird geöffnet.

Konto deaktiviert

Das ausgewählte Benutzerkonto wird als deaktiviert gekennzeichnet. Wenn der Benutzer zum nächsten Mal versucht, sich beim System anzumelden, wird eine Meldung deaktiviert. Ein Administrator muss das Benutzerkonto über die Benutzereigenschaften aktivieren.
Anmerkung: Diese Option steht Active Directory-Benutzern nicht offen.

Einfügen

Neuer Benutzer

Ein neuer Benutzer wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Benutzereigenschaften wird angezeigt.

Neues Profil

Eine neues Profil wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Profileigenschaften wird angezeigt.

Kopie eines Benutzers

Eine Kopie des ausgewählten Benutzers wird in den Baum Profile und Benutzer eingefügt. Das Dialogfeld Benutzereigenschaften wird angezeigt. Sie können die Eigenschaften des kopierten Benutzers bearbeiten.

Kopie eines Profils

Eine Kopie des ausgewählten Profils wird in den Baum Profile und Benutzer eingefügt. Das Dialogfeld Profileigenschaften wird angezeigt. Sie können die kopierten Profile bearbeiten.

Active Directory-Benutzer einfügen

Ein neuer Active Directory-Benutzer wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Benutzereigenschaften wird angezeigt.

Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Active Directory-Dienst aktiviert ist.

Anzeigen

Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste des Sicherheitsadministrators wird angezeigt.

User Preferences File Names (Dateinamen Benutzervoreinstellungen)

Der Administrator MetasysSysAgent kann den Namen der Benutzervoreinstellungsdatei für jedes Konto anzeigen. Dies dient der Verwaltung von Benutzer- und Systemvoreinstellungen auf dem Gerät. Siehe ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) , NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) , oder Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) für Details.

Serverkonfiguration

Active Directory

Zum Konfigurieren des Active Directory-Dienstes für den Gebrauch durch Benutzer des Metasys Systems. Das Dialogfeld Active Directory konfigurieren) wird angezeigt.

Hilfe

Hilfethemen

Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) wird geöffnet.

Für das Tool Sicherheitsadministrator gibt es kein eigenes Hilfesystem. Informationen über das Sicherheitsadministrator-System finden Sie in diesem Dokument.

Anmerkung: Möglicherweise wird das Dialogfeld Dateidownload angezeigt. Um zum Hilfesystem zu gelangen, klicken Sie auf Öffnen .

Über Metasys

Öffnet ein Pop-up-Fenster mit Informationen zu Metasys : Systemname, installierte Version, Versionsnummer, Grafikversion und Urheberrechtshinweis. Klicken Sie auf die Lizenzbedingungen , um die Nutzungsbedingungen aufzurufen.