Ab Metasys 10.0 lassen sich Metasys Serverdienste per Batchdatei anhalten, starten und neu starten. Die Batchdatei stoppt die Dienste in der in Tabelle 1 aufgeführten Reihenfolge. Zum Ausführen der Batchdatei gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Diagnostics\Utilities.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf stop.bat und wählen Sie Als Administrator ausführen . Klicken Sie im Dialogfeld User Account Control (Benutzerkontensteuerung) auf Yes (Ja). Daraufhin öffnet sich ein Eingabeaufforderungsfenster mit dem Status der Dienste. Sobald die Dienste anhalten, schließt sich das Fenster wieder.Anmerkung: Die Dienste lassen sich auf dem ADS per Batchdatei auch neu starten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645).