Statusmeldungen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Statusmeldungen werden im Abschnitt „DB Connection Parameters Status“ (DB-Verbindungsparameter) angezeigt.

Tabelle 1. Statusmeldungen
Nachricht Beschreibung
Bereit Das Tool ist einsatzbereit.
Metasys III Device Manager Der Geräte-Manager wird ausgeführt. Zum Aktualisieren der Verbindungskonfiguration muss der Geräte-Manager angehalten und die Anwendung neu gestartet werden.
Error opening/reading configuration file (Fehler beim Öffnen/Lesen der Konfigurationsdatei) Die Verbindungskonfiguration ist durch einen anderen Prozess gesperrt. Eventuell fehlt sie auch und lässt sich nicht für den Lesevorgang öffnen.
Error writing to the configuration file (Fehler beim Schreiben in die Konfigurationsdatei) Die Verbindungskonfiguration ist durch einen anderen Benutzer gesperrt. Eventuell fehlt sie auch und lässt sich nicht für den Schreibvorgang öffnen.