Das ADS-DB-Serverfeld enthält den Namen des SQL-Servers, auf dem die Serverdatenbanken ausgeführt werden. Bei einem Einzel-ADX ist der Name identisch mit dem des Anwendungsservers. In einer Split-ADX-Konfiguration enthält dieses Feld den Namen des Datenbankservers. Das Feld ist in der standardmäßigen Syntax für SQL-Verbindungszeichenfolgen formatiert. Metasys unterstützt SQL Server mit benannten Instanzen.
| Format | Beispiel | Format mit Instanzname | Beispiel mit Instanzname |
|---|---|---|---|
|
Protokollname:Servername] |
(local) oder localhost |
Protokollname:Servername\Instanz |
tcp:localhost\SpecialSqlServer |
|
IP-Adresse, Portnummer |
159.222.10.194, 1500 |
IP-Adresse\Instanzname, Portnummer |
159.222.10.194\AnsqlInstance, 1500 |