Ändern der SQL-Passwörter - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Öffnen Sie SQL Server Management Studio.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zum Server her.
  3. Erweitern Sie den Ordner Security (Sicherheit).
  4. Erweitern Sie den Ordner Logins (Anmeldungen).
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Benutzer, dessen Passwort in DBCCT geändert wurde, und wählen Sie Properties (Eigenschaften).
  6. Ändern Sie das Passwort auf der Registerkarte General (Allgemein).
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jeden Benutzer, dessen Passwort geändert wurde.