Arbeiten mit dem DBCCT - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das DBCCT richtet sich ausschließlich an Administratoren. Die ADS-Version des Tools lässt sich nur für das am ausgewählten Tool-Speicherort verwendete Konto ausführen.

Anmerkung: Bei einem Split-ADX ist DBCCT über den Webserver auszuführen.

Das Tool ist im ADS-Pfad installiert: < Metasys Web Site > \WS\bin\DBConnectionConfigurationtool.exe

Prozedur

  1. Navigieren Sie zum Speicherort des Tools.
  2. Starten Sie das Tool.
    Abbildung 1. ADS-DB-Verbindungsparameter
  3. Ändern Sie die Passwörter.
    Anmerkung: Administratoren können mit der Registerkarte MetasysSQLServer die in der Installationszeit erzeugten Randpasswörter für die SQL-Konten anpassen, die Metasys verwendet.
    Anmerkung: Administratoren können die Registerkarte MetasysRabbitMQ verwenden, um die in der Installationszeit erzeugten Randpasswörter für den RabbitMQ Message-Bus anzupassen, der Metasys für das Inline-Verfahren von Inbetriebnahmemeldungen verwendet.
    Anmerkung: Ab Metasys Version 11.0 kann ein Administrator die Registerkarte für Vertrauenswürdigen Peer-Modus verwenden, um die in der Installationszeit erzeugten Randpasswörter für die Kommunikation mit dem On-Box Inter-Mikros anzupassen. Diese Anmeldedaten können verwendet werden, um ein Zutrittsken vom Authentifizierungsdienst durch einen Micro-Service abzurufen, sodass er Anfragen gegenüber den öffentlichen APIs eines anderen Micro-Dienstes durchführen kann. Diese Anforderungen sind vertrauenswürdig, da sie keinen Metasys Benutzer darstellen, aber alle öffentlichen API-Anrufe nutzen können.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Daraufhin werden alle Änderungen an den Konfigurationsdateien gespeichert. Betroffen sind sämtliche Benutzernamen und Passwörter, die auf dem Server hinterlegt sind. Mit der Option Reset (Zurücksetzen) werden alle Benutzernamen und Passwörter auf den Stand zurückgesetzt, den sie hatten, als das Tool geöffnet wurde. Falls DBCCT bereits zuvor ausgeführt wurde, können diese Werte allerdings von den Standardwerten der Installation abweichen. Abbrechen oder X bricht alle ausstehenden Änderungen ab.
    Anmerkung: Um die Verbindungszeichenfolgen in der Konfigurationsdatei zu speichern, klicken Sie auf OK. Webdienste des Metasys Servers, die unter IIS ausgeführt werden, behalten die alten Verbindungsdaten im Zwischenspeicher. Setzen Sie IIS daher manuell zurück, nachdem Sie das Tool beendet haben. Daraufhin können die Webdienste die neuen Verbindungsdaten laden.
  5. Bestätigen Sie, dass Sie die Änderung vornehmen möchten.
    Nach dem Bestätigen der Änderung wird eine Meldung angezeigt, wonach die Konfiguration geändert wurde.
  6. Passen Sie die Passwörter für die Sicherheitsanmeldung in SQL Server Management Studio an die des Servers an.