Konfigurationstool für Datenbankverbindungen (DBCCT) - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Das Database Connection Configuration Tool (DBCCT) synchronisiert die SQL Server-Anmeldekonten und zugehörigen Passwörter, die in den Verbindungszeichenfolgen eingebettet sind, welche von Metasys Komponenten für den Aufbau einer Verbindung zu ihren jeweiligen SQL Server-Datenbank verwendet werden. Erforderlich ist diese Synchronisierung, wenn die SQL Server-Konten in SQL Server geändert werden. Dies erfolgt meist aus Sicherheitsgründen. Unterschiedliche Anmeldekontonamen für SQL Server können zwar verwendet werden, aber dies ist nicht empfehlenswert, da diese Praxis andere Abläufe stören kann, beispielsweise Metasys Upgrades. Das Metasys System wird nicht auf seine Funktionsfähigkeit bei geänderten Kontonamen getestet. Wenn die Konten nach der Metasys Serverinstallation geändert werden sollen, gehen Sie wie folgt vor:

Anmerkung: Die vom ADS verwendeten SQL-Anmeldekonten und Windows-Dienste stellen keine Störquelle dar. Stoppen Sie die ADS-Dienste bei der ADS-Version von DBCCT.
  1. Stoppen Sie die erforderlichen Metasys Dienste und App-Pools.
    Tabelle 1. Metasys Dienste und Anwendungspools
    Dienste zum manuellen Stopp Bedienpanel > System und Sicherheit > Verwaltung > Dienste Anwendungspools zum manuellen StoppBedienpanel > System und Sicherheit > Verwaltung > Internetinformationsdienste-Manager (IIS) -Manager
    Metasys Aktionsliste Authentifizierung_AppPool
    Metasys Device Manager ConfigService_AppPool
    Metasys.AuditService EventService_AppPool
    Metasys.Config.Ingetion FaultServiceAppPool
    Metasys.EventService FaultTriageAppPool
    Metasys.FaultService ZeitplanerService_AppPool
    Metasys.LicenseService TimeSerieService
    Metasys.Zeitplaner UI_AppPool
    Metasys.TimeSerieService BenutzerService_AppPool
    Metasys.Value.DataCollectorService ValueServiceAppPool
  2. Führen Sie DBCCT aus, um die Datenbank-Verbindungszeichenfolgen der Komponenten zu aktualisieren, die geänderte Konten verwenden.
  3. Ändern Sie in SQL Server Management Studio das Passwort der spezifischen SQL Server-Anmeldekonten.
  4. Starten Sie den Server neu, um das System neu zu starten. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Dienste neu gestartet werden.

Weitere Informationen zu den Schritten 2 und 3 finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit dem DBCCT.