Wenn Sie einen übergeordneten Regler in der Liegenschaft von einem Liegenschaftsleiter auf ein untergeordnetes Gerät herunterstufen, verbleiben alle lokalen und Active Directory-Benutzerkonten, die Sie zum Gerät hinzugefügt haben, als es Liegenschaftsleiter war, in der Sicherheitsdatenbasis. Das heißt, Sie müssen sie manuell entfernen. Tun Sie dies nicht, kann sich jeder Benutzer mit einem aktiven (aktivierten) Konto in der Sicherheitsdatenbasis lokal am heruntergestuften Gerät anmelden.
Benutzerkonten des heruntergestuften Geräts werden zudem nicht mit den Benutzerkonten des neuen Liegenschaftsleiters synchronisiert. Dadurch können Sie die Benutzerkonten in heruntergestuften Liegenschaften nicht mehr aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise die Berechtigungen eines Benutzerkontos im Liegenschaftsleiter ändern, werden diese Änderungen nicht in das heruntergestufte Gerät übertragen. Weitere Informationen zum manuellen Entfernen eines Benutzerkontos von einem herabgestuften Liegenschaftsleiter finden Sie hier: NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) , SNC Commissioning Guide (LIT-12013295 ), SNE Commissioning Guide (LIT-12013352 ), ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) , und Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) .