Einführung in die Dokumentation - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Das Security Administrator-System authentifiziert und autorisiert Benutzer von Metasys® Server, einschließlich ADS (Application and Data Server), ADX (Extended Application and Data Server), OAS (Open Application Server) und Metasys Automationsstationen, einschließlich Automationsstationen (NAE35, NAE45, NAE55, NAE8500 und LCS8500), Automationsstationen NCE25, Automationsstationen der Serie SNE und Automationsstationen SNE.

In der Metasys Bedienoberfläche verwaltet die Funktion Benutzer-Management Benutzerkonten und im Liegenschaftsportal die Funktion Sicherheitsadministrator. In diesem Dokument wird beschrieben, wie lokale Benutzerkonten und Hinzufügen erstellt werden Microsoft® Active Directory® Servicebenutzer zum Metasys System in der Metasys Bedienoberfläche und im Liegenschaftsportal. Dabei werden die Definition der Benutzerprofile und das Zuweisen von Zugriffsberechtigungen erläutert. Ein weiterer Schwerpunkt des Dokuments sind neue Sicherheitsfunktionen und -verbesserungen.

Anmerkung: Das Metasys System für ADS/ADX/OAS/NAE85/LCS85 bietet zwei Benutzertypen: lokale Benutzer und Active Directory-Benutzer. Das Metasys System für Automationsstationen hat einen Benutzertyp: lokale Benutzer. Ein lokaler Benutzer wird im Tool Sicherheitsadministrator definiert und anhand der Metasys Sicherheitsdatenbasis authentifiziert. Ein Active Directory-Benutzer wird in einer Active Directory-Domäne erstellt und gespeichert und als Metasys-Systembenutzer mit der Funktion Benutzer-Management (Metasys Bedienoberfläche) oder dem Tool Sicherheitsadministrator (SMP) hinzugefügt. Ein solcher Benutzer wird anhand seiner Active Directory-Domäne authentifiziert.

In diesem Dokument bezieht sich die allgemeine Verwendung des Begriff Benutzer auf jede der beiden Arten von Benutzern, sofern nicht anders angegeben.