Neue Profile lassen sich nur auf Desktop-Plattformen erzeugen.
Prozedur
- Melden Sie sich in der Metasys Bedienoberfläche an.
- Öffnen Sie das Benutzermenü.
- Tippen oder klicken Sie auf Administrative Aufgaben > Benutzer-Management.
- Tippen oder klicken Sie auf der Registerkarte Profile auf + PROFIL. Daraufhin wird das Fenster Neues Profil erzeugen geöffnet.
-
Geben Sie im Pflichtfeld Profilenamen einen Namen für das Profil ein.
Anmerkung: In Profilenamen ist weder das At-Symbol (@) noch der umgekehrte Schrägstrich (\) zulässig.
- Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung Feld.
- Suchen Sie im Bereich Verfügbar einen Benutzer, der dem neuen Profil zugewiesen werden soll, und wählen Sie ihn aus.
-
Nachdem der Benutzer ausgewählt ist, tippen oder klicken Sie auf den Rechtspfeil, um den Benutzer in den Bereich Zugeordnete Benutzer hinzuzufügen.
Anmerkung: Mit der Taste Strg bzw. Umschalt können Sie mehrere Benutzer zugleich auswählen. Alternativ können Sie einen Benutzer anklicken und die Maus dann über alle anderen gewünschten Benutzer ziehen, um sie auszuwählen.
- Zum Erzeugen des Profils und weiteren Bearbeiten der Profildetails tippen oder klicken Sie auf Erzeugen und Bearbeiten. Oder tippen oder klicken Sie auf Erzeugen und Schließen , um das Profil mit den bisher eingegebenen Profildetails zu erzeugen.