Erstellen eines neuen Benutzers in der Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Melden Sie sich als Administrator in der Metasys Bedienoberfläche an.
  2. Öffnen Sie das Benutzermenü.
  3. Tippen oder klicken Sie auf Administrative Aufgaben > Benutzer-Management.
  4. Tippen oder klicken Sie in der Standardregisterkarte (Benutzer ) auf + Benutzer . Daraufhin wird das Fenster Neuen Benutzer erzeugen geöffnet.
    Anmerkung: Zum Anlegen eines neuen Benutzers am Smartphone tippen Sie auf +.
  5. Wählen Sie den Benutzertyp aus der Typ. Zur Auswahl stehen unter anderem Metasys Benutzer und Active Directory Benutzer.
    Anmerkung: Sie können auswählen Active Directory vom Typ wird nur dann angezeigt, wenn mindestens eine der folgenden Active Directory-Authentifizierungsarten in der Einrichten Registerkarte Benutzer-Management: Active Directory/LDAP Authentifizierung oder Active Directory Federation Services (ADFS) Authentifizierung.
    Anmerkung: Active Directory Benutzer sind nicht verfügbar, wenn Sie Benutzerkonten auf einer Automationsstation des Typs SNx erzeugen.
  6. Für Active Directory-Benutzer geben Sie einen Benutzernamen in die Benutzername Feld. Geben Sie Domänendetails in ein Active Directory-Domäne Feld. Fahren Sie mit 11 fort.
  7. Geben Sie einen Benutzernamen in das Pflichtfeld Benutzername ein.
  8. Geben Sie ein Passwort in das Pflichtfeld Passwort ein. Beachten Sie dabei die Passwortregeln auf der rechten Seite des Fensters Neuen Benutzer erzeugen.
    Anmerkung: Am Smartphone sehen Sie die Passwortregeln, wenn Sie auf das Symbol neben Passwort tippen.
  9. Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es erneut in das Feld Passwort bestätigen eingeben.
  10. Wählen Sie ein Profil aus der Liste Profil aus.
    Anmerkung: Weisen Sie jedem Benutzer mindestens ein Profil zu. Standardmäßig wählt Metasys den Benutzer aus.
  11. Zum Anlegen des Benutzers und weiteren Bearbeiten der Profildetails tippen oder klicken Sie auf Erzeugen und Bearbeiten . Zum Anlegen des Benutzers mit den bisher eingegebenen Profildetails tippen oder klicken Sie auf Erzeugen und Schließen .
    Anmerkung: Wenn Sie eine Mac-Plattform verwenden, doppelklicken Sie auf Erzeugen UND Bearbeiten oder Erzeugen UND Schließen , um die Details zu speichern.