Die Metasys REST API bietet eine Schnittstelle für den Zugriff auf Objekte, Alarme, Trends und andere Metasys Funktionen in einer Metasys Liegenschaft. Zur Verwendung der Metasys REST API benötigen Sie ein Benutzerkonto mit einem API-Zugriffstyp. Die Metasys REST-API wird alle von einem Benutzer mit dem Zugriffstyp Standard oder Mieter erstellten Aufrufe ablehnen. Weitere Informationen zur Metasys REST API finden Sie unter https://metasys-server.github.io/api-landing/api/v4.
Anmerkung: Die Metasys REST API wird für die öffentliche Verwendung auf einer SNx-Gerät nicht unterstützt. Diese Anleitung gilt nicht für SNx.
Verfahren Sie wie folgt, um einen API-Benutzer zu erzeugen:
- Melden Sie sich als Administrator bei der Metasys Bedienoberfläche an.
- Öffnen Sie die Funktion Benutzer-Management.
- Tippen oder klicken Sie in der Standardregisterkarte (Benutzer ) auf + Benutzer . Daraufhin wird das Fenster Neuen Benutzer erzeugen geöffnet.Anmerkung: Zum Anlegen eines neuen Benutzers am Smartphone tippen Sie auf +.
- Füllen Sie die Felder im Fenster Neuen Benutzer erzeugen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines neuen Benutzers in der Metasys Bedienoberfläche.
- Zum Anlegen des Benutzers und weiteren Bearbeiten der Profildetails tippen oder klicken Sie auf Erzeugen und Bearbeiten . Anmerkung: Wenn Sie eine MAC-Plattform verwenden, doppelklicken Sie auf Erzeugen und Bearbeiten, um die Details zu speichern.
- In Benutzerdetails , wählen Sie API vom Zugriffstyp Drop-down-Menü.
- Tippen oder klicken Sie auf Speichern.
- Melden Sie sich aus der Metasys Bedienoberfläche ab.
Nachdem der API-Benutzer erzeugt wurde, muss er die folgenden Schritte ausführen:
- Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort der Metasys Bedienoberfläche an.
- Bei Aufforderung muss das Passwort geändert werden.
- Die Geschäftsbedingungen sind zu akzeptieren.Wichtig: Das Akzeptieren der Geschäftsbedingungen ist ein wichtiger Schritt. Der API-Benutzer kann nicht auf die Metasys REST API zugreifen.