Bearbeiten eines Profils in der Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02
Sie können ein Profil nur auf einem Desktop-PC bearbeiten.
  1. Öffnen Sie das Benutzermenü.
  2. Tippen oder klicken Sie auf Administrative Aufgaben > Benutzer-Management.
  3. In Profile tippen oder klicken Sie auf das Symbol Profil bearbeiten In der Aktionen oder doppelklicken Sie auf die Nummer In der Benutzer Spalte. Das Fenster Profil bearbeiten wird geöffnet.

Die können die Details zum Profil auf der Registerkarte Profildetails bearbeiten.

Abbildung 1. Registerkarte Profildetails
  1. Geben Sie einen Namen in das Feld Profilname ein.
    Anmerkung: Sie können den Profilnamen bestimmter Profile, einschließlich ADMINISTRATOR und Benutzer, nicht ändern. In Profilenamen ist weder das At-Symbol (@) noch der umgekehrte Schrägstrich (\) zulässig.
  2. Um einen Benutzer in den Bereich Zugeordnete Benutzer hinzuzufügen, müssen Sie einen Benutzer im Bereich Verfügbar auswählen und auf den Rechtspfeil tippen oder klicken. Um einen Benutzer aus dem Bereich Zugeordnete Benutzer zu löschen, müssen Sie auf den Linkspfeil tippen oder klicken.
    Anmerkung: Mit der Taste Strg bzw. Umschalt können Sie mehrere Benutzer zugleich auswählen. Alternativ können Sie einen Benutzer anklicken und die Maus dann über alle anderen gewünschten Benutzer ziehen, um sie auszuwählen.
  3. Geben Sie einen Text in das Feld Beschreibung ein.
  4. Bearbeiten Sie die Systemberechtigungen im Bereich Systemberechtigungen. Die Systemzugriffsberechtigung gilt für alle dem Profil zugewiesenen Berechtigungen. Wählen Sie aus den möglichen Systemberechtigungen aus:
    • Geräte/Liegenschaf. verwalten
    • Metasys Status anzeigen
    • Quitt. Ereignisse verwerfen
    • Alle Ereignisse verwerfen
    • Alle Ereignisse zurückstellen
    • Meldungshistorie verwalten
    • Meldungshistorie löschen
    • SCT (System Configuration Tool)
    • Berichte planen
    • Advanced Reporting System
    Anmerkung: Sie können die Systemberechtigungen für das Profil ADMINISTRATOR nicht ändern.

    Weitere Informationen zu Systemzugriffsberechtigungen finden Sie unter Berechtigungen für den Systemzugriff.

  5. Tippen oder klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu sichern und die Registerkarte Profildetails zu verlassen, oder tippen oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Registerkarte ohne Speichern Ihrer Änderungen zu verlassen.

Sie können den Zugriff auf Kategorien auf der Registerkarte Zugriffskategorie bearbeiten.

Abbildung 2. Registerkarte Zugriffskategorie

Die Kategorien werden auf der linken Seite angezeigt. Die Berechtigungen werden horizontal über der Tabelle angezeigt. Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Information, um mehr Infos über die Berechtigungen zu bekommen. Die folgende Tabelle beschreibt die Symbole für die Zugriffskategorien genauer:

Tabelle 1. Symbole für die Zugriffskategorie bei einem Profil
Symbol Name Beschreibung
Zugriff über Profile & Benutzer Wird nur in der Spalte Kein Zugriff angezeigt. Dies bedeutet, dass diesem Profil ein oder mehrere Berechtigungen für diese Kategorie zugeordnet wurden, sodass die Einstellung Kein Zugriff nicht gilt.
Berechtigung durch ein Profil Zeigt an, dass die Berechtigung für diese Kategorie diesem Profil zugeordnet ist.
Kein Zugriff auf die Kategorie

Wird nur in der Spalte Kein Zugriff angezeigt. Zeigt an, dass dieses Profil keine Berechtigung für diese Kategorie hat.

Vorgegeben Erscheint nicht bei einem Profil (nicht zugeordnet).
  1. Um eine aktive Berechtigung für ein Profil zu bearbeiten, müssen Sie auf das Symbol Profil tippen oder klicken. Das Symbol Profil verschwindet.
  2. Um eine neue Berechtigung einem Profil zuzuordnen, müssen Sie auf eine leere Zelle tippen oder klicken. Das Symbol Profil erscheint.
  3. Um den Zugang zu einer Kategorie zu verweigern, müssen Sie in der Spalte Kein Zugriff auf die gewünschte Kategorie tippen oder klicken. Dies entfernt alle anderen Berechtigungen, die diesem Profil zugeordnet sind, für den zurzeit angemeldeten Benutzer (löscht alle anderen Zellen).
  4. Tippen oder klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu sichern und die Registerkarte Zugriffskategorie zu verlassen, oder tippen oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Registerkarte ohne Speichern Ihrer Änderungen zu verlassen.
Anmerkung: Sie können die Details für die Zugriffskategorie des Profils Administrator nicht bearbeiten.