- Um für einen Benutzer eine Berechtigung zu gewähren, müssen Sie auf die gewünschte Spalte tippen oder klicken. Es erscheint ein weißes Häkchen auf einem grünen Kreis. Um die dem Benutzer zugeordnete Berechtigung zu löschen, müssen Sie auf das Symbol klicken.
- Tippen oder klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu sichern und die Registerkarte Zugriffskategorie zu verlassen, oder tippen oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Registerkarte ohne Speichern Ihrer Änderungen zu verlassen.
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Berechtigungen.
Wichtig: Einige der gezeigten Berechtigungen gelten nur für das Liegenschaftsportal (SMP). Weitere Hinweise dazu finden Sie in der Spalte Beschreibung.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Kein Zutritt | Die Spalte Kein Zugriff zeigt die kombinierte Einstellung für Kein Zugriff aus allen Profilen des Benutzers und ist deaktiviert, wenn eine Berechtigung dem Benutzer zugewiesen wurde. |
| Ansicht | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
Wichtig: Um einen Alarm im Alarmbalken zurückzustellen, muss der Benutzer die Berechtigung für die Ansicht und für das Verwalten von Ereignissen haben. Der Alarm-Balken ist eine Funktion, die es nur im Liegenschaftsportal gibt.
|
| Erweiterte Ansicht | Gibt dem Benutzer dieselben Rechte wie die Berechtigung Ansicht und zusätzlich die Möglichkeit, erweiterte Attribute zu bearbeiten, wenn Benutzer die Berechtigung Bearbeiten haben. Ist diese Option nicht ausgewählt, ist die Option Erweiterte Ansicht in allen Objektansichten (z. B. die Lupenansicht) deaktiviert. Anmerkung: Dies gilt nur für das Liegenschaftsportal. Die Ansichten auf der Metasys Bedienoberfläche haben nicht die Option Erweiterte Ansicht.
|
| Bearbeiten | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
|
| Eingreifen | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
|
| Diagnose | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
|
| Ereignisse verwalten | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
Anmerkung: Gilt für kategoriebasierte Ereignisse und erlaubt dem Benutzer, einen Alarm im Alarmfenster (auch als Metasys Ereignisse und Alarm-Balken bezeichnet) anzuzeigen. Die Alarmleiste ist nur eine Funktion im Liegenschaftsportal.
|
| Energie verwalten | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
|
| Objekte ändern | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
Anmerkung: Wenn Benutzer Objekte ändern, dann können sie nur die Eigenschaft Autorisierungskategorie auf die Kategorie setzen, für die sie auch die Berechtigung haben.
|
| Objekte konfigurieren | Gibt dem Benutzer die folgenden Berechtigungen:
Anmerkung: Wenn ein Benutzer Objekte erzeugt, dann lässt sich die Autorisierungskategorie nur auf eine Kategorie festlegen, für die der Benutzer eine Zugriffsberechtigung zum Konfigurieren hat. Die Funktion Objekte zu erzeugen ist nur im Liegenschaftsportal verfügbar.
|
Anmerkung: Es gibt einige kleinere Layout-Unterschiede auf dem Smartphone. Wählen Sie zum Beispiel aus dem Listenfeld in der oberen linken Ecke des Smartphone-Bildschirms Benutzerdetails, Kontoeinstellungen, Zeitplan und Zugriffskategorie aus.