Bearbeiten eines Benutzers in der Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02
  1. Öffnen Sie das Benutzermenü.
  2. Tippen oder klicken Sie auf Administrative Aufgaben > Benutzer-Management.
  3. Tippen oder klicken auf der Standardregisterkarte (Benutzer) auf das Symbol Benutzer bearbeiten in der Spalte Aktionen. Das Fenster Benutzer bearbeiten wird geöffnet.

Sie können die Benutzerdetails in der Benutzerdetails (Standard) wie folgt:

Abbildung 1. Registerkarte Benutzerdetails
  • Tippen oder klicken Sie auf Felder, um den Namen und die Kontaktdaten einzugeben und zu bearbeiten. Sie können diese Felder nicht für Active Directory-Benutzerkonten bearbeiten. Benutzername ist ein Pflichtfeld.
  • Tippen oder klicken Sie auf das Umschalter, um die unter Aktionen.
    Anmerkung: Konto entsperren ist nur verfügbar, wenn der Benutzer aus seinem Konto gesperrt ist.
  • Für lokale Metasys Benutzer können Sie die Passwortlänge festlegen, das Passwort bearbeiten und das neue Passwort bestätigen. Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Information neben Neues Passwort, um die aktuelle Passwortrichtlinie zu sehen. Das Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein. Die maximale Passwortlänge beträgt 50 Zeichen.
  • Geben Sie die Details zum Benutzer ein.
    Anmerkung: Wenn Sie Einmaliger Benutzerzugriff auswählen, werden die anderen Auswahlkästchen deaktiviert. Wenn Sie Temporärer Benutzer auswählen, dann müssen Sie das Datumsfeld mit dem Symbol Kalender benutzen, um ein Datum für das Zugriffsende des Benutzerkontos zu setzen. Diese Felder sind benannt Einmaliger Active Directory-Benutzer und Temporärer Active Directory-Benutzer für Active Directory-Benutzer.
  • Bearbeiten Sie das Profil, indem Sie ein Profil aus der Liste Profil auswählen. Wählen Sie zum Beispiel Administrator, Wartung, Bedienung oder Benutzer aus. Sie können mehrere Optionen auswählen. Profil ist ein Benutzerdetail, das unbedingt festgelegt werden muss.
  • Bearbeiten Sie Systemberechtigungen durch Auswahl von Berechtigungen aus dem Systemberechtigungen Dropdown-Liste. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für den Systemzugriff.
  • Tippen oder klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu sichern und die Registerkarte Benutzerdetails zu verlassen, oder tippen oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Registerkarte ohne Speichern Ihrer Änderungen zu verlassen.

Die Berechtigungen für das Liegenschaftsportal und die Metasys Bedienoberfläche gelten unabhängig von der Bedienoberfläche, die Sie für die Zuweisung der Berechtigungen verwenden.

Sie können die Einstellungen für Benutzerkonten auf der Registerkarte Kontoeinstellungen bearbeiten.

Abbildung 2. Registerkarte Kontoeinstellungen
  • In Inaktive Sitzung , wählen Sie Ihre Sitzungstimeout-Zeit- und -Terminierungseinstellungen.
  • In Abschnitt Kontosperrungfür lokale Metasys Benutzer können Sie auswählen, dass keine Kontosperrung möglich ist oder ob die Kontosperrung aktiviert werden soll. Die Kontosperrung tritt nach einer bestimmten Anzahl an ungültigen Anmeldeversuchen in einem bestimmten Zeitraum auf. Active Directory-Benutzer können diese Einstellungen in Active Directory ändern.
  • In Inaktives Konto , wählen Sie das Benutzerkonto nicht auf Inaktivität aus oder geben Sie eine Anzahl an Tagen ein, nachdem ein Konto inaktiv gemacht wurde. Sie können auch ein Ereignis Inaktives Benutzerkonto erzeugen definieren und das Benutzerkonto dann sperren, wenn es inaktiv ist.
  • Sie können die Passworteinstellungen für lokale Metasys Benutzer bearbeiten. Im Bereich Maximales Passwortalter können Sie festlegen, dass es kein Ablaufen von Passworten gibt, oder geben Sie die Anzahl Tage ein, nach denen ein Passwort ablaufen soll. Im Bereich Passwortverlauf können Sie auswählen, dass Sie den Passwortverlauf nicht behalten wollen, oder geben eine Anzahl von Passwörtern ein, an die sich das System erinnern soll. Für Active Directory-Benutzer werden diese Felder in Active Directory angezeigt und gesteuert.
  • Tippen oder klicken Sie auf Speichern um Ihre Einstellungen zu speichern und Kontoeinstellungen oder tippen oder klicken Sie auf Abbrechen , um die Registerkarte zu verlassen, ohne Ihre Änderungen zu speichern.

Sie können die erlaubten Zugriffszeiten für einen Benutzer auf der Registerkarte Zeitplan bearbeiten.

Abbildung 3. Registerkarte Zeitplan

Ein Zeitraum, in dem der Benutzer auf das System zugreifen kann, erscheint blau mit einem weißen Häkchen. Ein Zeitraum, in dem der Zugriff verweigert wird, erscheint gelb mit einem x. In dem Beispiel oben können Sie sehen, dass der Zugriff am Sonntag und Samstag nicht erlaubt ist, wohl aber an den restlichen Tagen der Woche.

  1. Um die Auswahl zu ändern, müssen Sie auf den gewünschten Zeitbereich tippen oder klicken. Sie können den Pfeil benutzen, um Ihre Auswahl vertikal zu ziehen und so die Zugriffszeiten auszudehnen.
  2. Tippen oder klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu sichern und die Registerkarte Zeitplan zu verlassen, oder tippen oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Registerkarte ohne Speichern Ihrer Änderungen zu verlassen.

Sie können den Zugriff auf Kategorien auf der Registerkarte Zugriffskategorie bearbeiten.

Abbildung 4. Registerkarte Zugriffskategorie

Die Kategorien werden auf der linken Seite angezeigt. Die Berechtigungen werden horizontal über der Tabelle angezeigt. Tippen oder klicken Sie auf das Symbol Information, um mehr Infos über die Berechtigungen zu bekommen, oder Verfügbare Berechtigungen Tabelle in Benutzer-Management im Abschnitt Metasys UI Help (LIT-12011953) . Die folgende Tabelle beschreibt die Symbole für die Zugriffskategorien genauer:

Tabelle 1. Symbole für den Benutzerzugriff bei den Zugriffskategorien
Symbol Name Beschreibung
Zugriff über Profile & Benutzer Wird nur in der Spalte Kein Zugriff angezeigt. Diese Einstellung bedeutet, dass die Einstellung Kein Zugriff für diesen Benutzer nicht gilt. Dem Benutzer wurde mindestens ein Profil zugeordnet, das eine Berechtigung für diese Kategorie gibt.
Berechtigung durch ein Profil Zeigt an, dass die Berechtigung von einem oder mehreren Profilen kommt, die dem Benutzer zugeordnet wurden.
Benutzerberechtigung Zeigt an, dass die Berechtigung direkt diesem Benutzer zugeordnet ist.
Kein Zugriff auf die Kategorie Wird nur in der Spalte Kein Zugriff angezeigt. Diese Einstellung besagt, dass jedes Profil, das diesem Benutzer zugeordnet wurde, für diese Kategorie keinen Zugriff hat, und dass der Benutzer nicht die Berechtigung hat, die Profileinstellung zu ändern.
Vorgegeben Wird nur in der Spalte Kein Zugriff angezeigt. Diese Einstellung besagt, dass jedes Profil, das diesem Benutzer zugeordnet wurde, für diese Kategorie keinen Zugriff hat, und dass der Benutzer mindestens eine Berechtigung hat, um die Profileinstellung zu ändern.