Zuweisungen von Anmeldeinformationen für den Systemadministrator - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Wählen Sie den Benutzer oder das Profil aus.
  2. Klicken Sie im Menü Bearbeitung auf Schlichtung . Das Dialogfeld Systemmeldungen wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Tabelle 1 eine Anleitung ausgeführt werden.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen .
  5. Klicken Sie auf OK.

    Die Anmeldeverfahren für den Systemadministrator werden dem ausgewählten Objekt oder dem ausgewählten Profil zugewiesen.

    Die Registerkarte “Umin” einbinden Zentammentastik auf. Das heißt, dass es sich hierbei um eine Reihe von Systemkennungen handelt, die jeweiligen Empfänger oder die entsprechende Option verwenden. Auf der Registerkarte gibt es keine Auswirkungen Auf die Elemente von Anmeldeetiketten. Das heißt, dass es nicht angezeigt wird, mehrere Dateien zu sehen.