Zuweisen kategoriebasierter Berechtigungen zu Benutzern oder Profilen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Wählen Sie den Benutzer oder das Profil aus. Auf der rechten Seite wird die Tabelle Zugriffsberechtigungen des Benutzers oder des Profils angezeigt.
  2. Weisen Sie dem Benutzer oder Profil aus der Tabelle Zugriffsberechtigungen die Berechtigungen zu. Orientieren Sie sich dabei an Tabelle 1.
    1. Per Klick auf einen Spaltenkopf weisen Sie allen Autorisierungskategorien eine Berechtigung zu. Klicken Sie noch einmal auf den Spaltenkopf, um die Auswahl aufzuheben.
    2. Per Klick auf eine Zeile weisen Sie einer Autorisierungskategorie alle Berechtigungen zu. Klicken Sie noch einmal auf die Zeile, um die Auswahl aufzuheben.
    3. Per Klick auf eine Zelle weisen Sie genau einer Autorisierungskategorie eine Berechtigung zu. Klicken Sie noch einmal auf die Zelle, um die Auswahl aufzuheben.
  3. Klicken Sie im Menü Datei auf Speichern .
    Anmerkung: Wenn die Datenbasis offline ist, werden beim Überarbeiten der Benutzerberechtigungen in einem Metasys Serversystem keine Änderungen gespeichert. Es werden auch keine Fehlermeldungen angezeigt. Eine Datenbasis kann offline sein, weil eine Microsoft SQL Server-Datenbank nicht ausgeführt wird oder weil es in einer ADX-Split-Konfiguration Probleme mit der Netzwerkverbindung zwischen dem Web-/Anwendungsserver und dem Datenbankserver gibt. Wählen Sie daher einen anderen Benutzer und dann wieder den geänderten Benutzer aus, um zu prüfen, ob die Änderungen übernommen wurden.