Zuführen von Informationen über die Registerkarte Navigieren - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0
Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document type
- Technical Bulletin
- Document number
- LIT-1201528
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-02
Prozedur
-
Wählen Sie die Registerkarte Navigationsanlagen aus – Siehe Abbildung 1. Im Ordner Navigationsanlagen angezeigt.
-
Klicken Sie auf eine Ansicht, um die entsprechenden Berechtigungen zu erhalten. Die Registerkarten mit Eingreifen für Profile und Benutzer wird im Ordner angezeigt.
-
Sie müssen den Inhalt des Profils in der Registerkarte Registerkarte Schutzeinrichtungen zu:
-
Klicken Sie auf den Spaltenkopf Zentr um den Abruf auf alle Profile zu beziehen. Ändern Sie das Profil, wenn das Anmelden des Spaltenkops die Ausführung ausführt. Wenn ein oder mehrere Profile nicht auf die Ansicht zugreifen, wird der entsprechende Zeitserver angezeigt, Wenn das Optionsfeld des Spaltenkops und alle Profilen zugewiesen werden.
-
Um die Profilanforderungen zu ermitteln, klicken Sie auf die entsprechenden Daten oder Zellen. Dauerhaft angeklickt wird, wird die entsprechende Auswahl angezeigt.
-
Sie müssen den Inhalt von Benutzerkonten auf die Ansicht der Registerkarte Schutzeinrichtungen zu:
-
Klicken Sie auf den Spaltenkopf Zentr um einen Hinweis für alle Gebühren zu erhalten. Wenn Sie alle Benennungen verwenden, die Sie erfordern, wird das Fenster "Vorl. Wenn ein oder mehrere Benutzer nicht auf die Berechtigung zugreifen können, wird der Zentr. des Spaltenkops und alle Benennungen von Knoten angezeigt.
-
Um bescheidene Benutzeranforderungen werden angezeigt, klicken Sie auf die entsprechenden Schritte oder den Zellen. Dauerhaft angeklickt wird, wird die entsprechende Auswahl angezeigt.
-
Klicken Sie im Menü Datei auf Spediteur . Das Kreissymbol ben dem Benutzernamen im linken Bereich, sich je nach Art der Änderung geändert (ausgeführt = ein Profil oder ein Benutzer-Zigned, leer = Profile oder Benutzer-Zunders).
-
Um den Zentr. auf die anderen Funktionen zu klicken, müssen Sie Schritt 2 bis 5 erweitern.