Der Zentr. wird im Dialogfeld für Benutzer konfiguriert. Profile - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Wählen Sie den Benutzer oder das Profil aus.
  2. Klicken Sie im Menü Bearbeitung auf Sichtschutz. Die Registerkarte Darauhin wird die Registerkarte Benannte des Dialogfelds Benannte (siehe Abbildung 1) die Registerkarte Profile des Dialogfelds Profile (Abbildung 1) angezeigt.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Navigation (Abbildung 1 für Benutzer oder Abbildung 1 für das Profil.
  4. Klicken Sie in der Liste Zugelassen auf mindestrichen, die zündlichen Werte werden aufgelöst.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Anmerkung: In der Liste können Sie in der Liste der Symbole klicken und dann auf eine dav- und dann auf Enfernen.
  6. Klicken Sie auf OK.