Umbenennen von Benutzern oder Profilen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Das Metasys Tool Sicherheitsadministrator kann nicht verwendet werden, um Active Directory-Benutzer umzubenennen, da deren Namen von Active Directory-Diensten gesteuert werden. Damit sich ein umbenannter Active Directory-Benutzer am Metasys System anmelden kann, muss ihn ein Metasys Systemadministrator synchronisieren. Weitere Informationen siehe Synchronisieren eines Active Directory-Benutzerkontos.

Prozedur

  1. Wählen Sie den Benutzer oder das Profil aus, der bzw. das umbenannt werden soll.
  2. Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Eigenschaften . Daraufhin wird die Registerkarte Benutzereigenschaften/Profileigenschaften des Dialogfelds Benutzereigenschaften/Profileigenschaften angezeigt.
  3. Geben Sie im Feld Benutzername einen neuen Benutzernamen ein.
  4. Klicken Sie auf OK.