Klicken Sie im Menü Bearbeitung auf Löschen. Darauf wählen Sie im angezeigten Dialogfeld der Benutzer die Profildatei aus (siehe )Löschen < Anhang >).
Klicken Sie auf Ja.
Hinwei:
Können ausgewählt sein, oder Profile n. Ä. B. ein vordefinierter Benutzer), ist die Menüoption Löschen ausgegraut.
Wenn Sie sehen, dass ein Profil zu löschen ist, die ein Active Directory-Verzeichnis ist-Benutzer ist eine Meldung: Löschen des Profils – es gibt keine Auswirkungen auf Active Directory-Benutzer für die Profile Metasys System wird aktiviert, d. h., dieser Benutzer im Administrationsprogramm wird angezeigt). Wiederholen Sie die Authentifizierung für den Active Directory-Dienst, indem Sie die Datei für das Active Directory-Verzeichnis-Benutzer, der im Profil angezeigt wird, löschen. Öffnen Sie das Profil . Sie können die Active Directory-Authentifizierung deaktivieren. Wiederholen Sie die Authentifizierung für den Active Directory-Dienst, indem Sie die Datei für das Active Directory-Verzeichnis-Benutzer, der im Profil angezeigt wird, löschen. Öffnen Sie das Profil . Sie können die Active Directory-Authentifizierung deaktivieren.