Kopieren von Benennern oder Profilen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Active Directory-Benutzer sind nicht opoporen. Stellen Sie sicher, dass Sie eingreifen.

Prozedur

  1. Wählen Sie den Benutzer oder das Profil aus, der bzw. das kopiert wird.
  2. Klicken Sie im Menü Eintritt auf Kopie – Brände . Darauhin wird das Dialogfeld Ohne für den Benutzer oder das Profil angezeigt.
  3. Nehmen Sie die Änderungen voder.
  4. Klicken Sie auf OK.