Zugriff für Active Directory-Benutzer auf das Metasys System - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Melden Sie sich als Microsoft Windows-Administrator am Metasys Server oder SCT-Computer an.
  2. Wählen Sie im Hauptbildschirm Werkzeuge > Administrator. Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt.
    Abbildung 1. Bildschirm Sicherheitsadministrator

  3. Klicken Sie im Menü Einfügen auf Active Directory-Benutzer einfügen . (Sie können auch auf die Active Directory-Benutzer hinzufügen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Active Directory und dann auf Einfügen.) Das Active Directory-Benutzer hinzufügen wird angezeigt.
    Abbildung 2. Dialogfeld zum Hinzufügen von Active Directory-Benutzern

  4. Geben Sie den Active Directory-Benutzernamen im vollständig qualifizierten Format an (Benutzername@meine.firma.com.). Sie werden zwar auch dazu aufgefordert, den Benutzer zur MSEA-SSO-Windows-Gruppe hinzuzufügen, doch das ist nicht mehr nötig. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten Benutzerkontoregeln und Semantik des Benutzernamens.)
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen. Zur Überprüfung des Benutzers kommuniziert das Metasys System mit Active Directory-Diensten.

    Handelt es sich bei der angegebenen Domäne nicht um eine anerkannte Active Directory-Domäne oder ist sie im falschen Format angegeben, wird diese Meldung anzeigt: Authentifizierung des Dienstkontos in Active Directory fehlgeschlagen. .

    Wenn der Domänenname korrekt ist, aber der neue Benutzer nicht von Active Directory-Diensten gefunden wird, wird die Meldung Fehler tritt auf Fehler bei Active Directory-Benutzer auf Fehler wird angezeigt.

    Nach erfolgreicher Bestätigung wird der neue Benutzer zum Active Directory-Benutzerordner auf der Registerkarte Profile und Benutzer hinzugefügt – siehe Abbildung 3.

    Abbildung 3. Hinzufügen eines Active Directory-Benutzers

  6. Navigieren Sie zu den Benutzereigenschaften des neuen Active Directory-Benutzers, geben Sie die Informationen gemäß Tabelle 1 ein und klicken Sie auf OK.
  7. Jetzt können Sie dem Active Directory-Benutzer Zugriffsberechtigungen auf dieselbe Weise zuweisen, wie Sie dies bei einem lokalen Metasys Benutzer tun. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Berechtigungen für den Systemzugriff.