Prozedur
- Melden Sie sich als Metasys Administrator am Metasys Server oder SCT an. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf Werkzeuge > Administrator. Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt.
- Wählen Sie den Active Directory-Benutzer, dessen Zugriff auf das Metasys System vorübergehend aufgehoben werden soll.
- Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Eigenschaften . Daraufhin wird die Registerkarte Benutzereigenschaften des Dialogfelds Benutzereigenschaften angezeigt (siehe Abbildung 1).
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Zugriff auf das System ausgesetzt .
Anmerkung: Bei bereits aktivierter Option Zugriff auf das System ausgesetzt kann es sein, dass der Benutzer über Active Directory-Dienste deaktiviert oder gelöscht wurde. Dies können Sie überprüfen, indem Sie unter Active Directory-Eigenschaften nachsehen, ob für den Benutzer eine der folgenden Eigenschaften ausgewählt ist: Active Directory-Konto deaktiviert oder Active Directory-Konto gelöscht. Sollte das Konto des Active Directory-Benutzers wieder aktiviert oder erneut hinzugefügt werden, müssen Sie das Kontrollkästchen für Metasys Zugriff ausgesetzt deaktivieren.
-
Klicken Sie auf OK.
Der Active Directory-Benutzer ist nicht mehr in der Lage, sich am System anzumelden. Wenn der Benutzer aktuell angemeldet ist, beendet das Metasys System die Arbeitssitzung sofort. Um den Metasys Systemzugriff für den Active Directory-Benutzer wieder zuzulassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Zugriff auf das System ausgesetzt .