Synchronisieren eines Active Directory-Benutzerkontos - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0
Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document type
- Technical Bulletin
- Document number
- LIT-1201528
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-02
Prozedur
-
Melden Sie sich als Metasys Administrator am Metasys Server oder SCT an.
-
Wählen Sie im Hauptbildschirm > . Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt (Abbildung 3).
-
Klicken Sie im Ordner Active Directory Benutzer auf den Namen des Benutzers, der synchronisiert werden soll. Daraufhin wird die Synchronisierung mit Active Directory-Diensten angestoßen und die Änderungen am Konto werden angewendet.
Anmerkung:
- Je nach Aktualisierungsrate von Active Directory kann es einige Sekunden dauern, bis neue Änderungen am Active Directory-Domänenserver ins Metasys System übertragen werden.
- Beim ersten Synchronisieren eines Benutzers, der als Active Directory-Benutzer gelöscht wurde, wird die folgende Meldung angezeigt:
Dieser Benutzer wurde aus Active Directory gelöscht, verbleibt aber im Metasys System.
-
Schließen Sie das Fenster Sicherheitsadministrator.