Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
So deaktivieren Sie den Active Directory-Dienst für Metasys:
Prozedur
- Melden Sie sich als Metasys Administrator am Metasys Server oder SCT an. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf Werkzeuge> Administrator. Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt (Abbildung 1).
- Klicken Sie im Fenster Sicherheitsadministrator auf Serverkonfiguration > Active Directory. Das Dialogfeld Active Directory konfigurieren wird angezeigt (Abbildung 2).
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Active Directory-Authentifizierung aktivieren . Jetzt lassen sich die drei Felder zum Active Directory-Dienst nicht mehr bearbeiten.
-
Klicken Sie auf Speichern oder Anwenden , um Ihre Änderungen zu speichern. Sie werden über ein Dialogfeld gefragt, ob Sie alle Dienstkonten löschen möchten (Abbildung 1).
Abbildung 1. Meldung zum Löschen von Dienstkonten
-
Folgende Optionen sind verfügbar:
- Um alle Dienstkonten zu löschen und die Active Directory-Authentifizierung in Metasys dauerhaft zu deaktivieren, klicken Sie auf Löschen . Daraufhin werden die ausgewählten Dienstkonten gelöscht. Anmerkung: Bevor Sie die Active Directory-Authentifizierung in Metasys deaktivieren, entfernen Sie erst alle Active Directory-Benutzer aus Metasys.
- Um alle Dienstkonten zu behalten und die Active Directory-Authentifizierung in Metasys nur vorübergehend zu deaktivieren, klicken Sie auf Behalten . Die Liste der ausgewählten Dienstkonten bleibt bestehen.
- Wenn Sie sich gegen die beiden anderen Optionen entscheiden, klicken Sie auf Abbrechenl , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Mit Löschen oder Behalten kehren Sie zum Bildschirm Sicherheitsadministrator zurück, wo nun der Active Directory-Ordner und alle Active Directory-Benutzer entfernt werden. Anmerkung: Das Deaktivieren von Active Directory für Metasys bedeutet nicht, dass die Active Directory-Benutzer aus der Sicherheitsdatenbasis entfernt werden. Sobald Sie Active Directory wieder für Metasys aktivieren, werden die Active Directory-Benutzer auch wieder im Active Directory-Ordner im Fenster Sicherheitsadministrator angezeigt.
- Um alle Dienstkonten zu löschen und die Active Directory-Authentifizierung in Metasys dauerhaft zu deaktivieren, klicken Sie auf Löschen . Daraufhin werden die ausgewählten Dienstkonten gelöscht.