Auswählen einer Standarddomäne für Active Directory-Benutzer - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Melden Sie sich als Metasys Administrator am Metasys Server oder SCT an.
  2. Wählen Sie im Hauptbildschirm Werkzeuge > Administrator. Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt (Abbildung 1).
  3. Klicken Sie im Fenster Sicherheitsadministrator auf Serverkonfiguration > Active Directory. Das Dialogfeld Active Directory konfigurieren wird angezeigt (Abbildung 2).
  4. Wählen Sie bei der Option Anmeldeseite Standard-Domäne auswählen die Domäne, die von der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals standardmäßig als Metasys Anmeldeseite angezeigt werden soll. Die Auswahl gilt für alle Benutzer, unabhängig von deren Stammdomänen. Werden mehrere Domänen verwendet, sollten Sie daher die auswählen, die von der Mehrheit der Benutzer verwendet wird.
  5. Klicken Sie auf Speichern oder Anwenden , um die Änderung zu speichern. Mit Klick auf Speichern kehren Sie zum Bildschirm Sicherheitsadministrator zurück.