Aktivieren der Active Directory-Integration für Metasys Server oder die SCT-Software - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0
Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document type
- Technical Bulletin
- Document number
- LIT-1201528
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-02
Prozedur
-
Melden Sie sich als Metasys Administrator im Metasys Server oder in SCT an. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf > . Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt (Abbildung 1).
Abbildung 1. Bildschirm Sicherheitsadministrator
-
Klicken Sie im Fenster Sicherheitsadministrator auf > . Das Dialogfeld Active Directory konfigurieren wird angezeigt.
Abbildung 2. Active Directory-Dienst konfigurieren
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Active Directory-Authentifizierung aktivieren. Daraufhin lassen sich die folgenden drei Optionen bearbeiten.
-
Wenn Sie die Einmalanmeldung nutzen wollen, setzen Sie den Parameter Windows Workstation SSO auf Aktiviert. Anderenfalls wählen Sie Deaktiviert.
-
Ignorieren Sie die Option Anmeldeseite Standard-Domäne auswählen. Vor der Auswahl einer Standard-Domäne müssen die Active Directory-Benutzer hinzugefügt werden. Dies wird im Abschnitt Zugriff für Active Directory-Benutzer auf das Metasys System beschrieben.
-
Verwenden der Active Directory Dienstkonten wählen Sie einen oder mehrere Dienstkonten-Benutzer, die den Active Directory-Benutzern Zugriffsrechte besitzen, die Sie hinzufügen möchten. Für jedes Dienstkonto ist ein Benutzername und ein Passwort erforderlich. Bevor sich diese Änderungen speichern oder anwenden lassen, müssen Sie zudem mindestens ein Dienstkonto angeben. Dieses Dienstkonto muss aktuell in der Active Directory-Domäne angelegt sein. (Ausführliche Informationen zu Dienstkonten finden Sie unter Dienstkonto.)
-
Klicken Sie auf Speichern oder Anwenden , um Ihre Änderungen zu speichern. Mit dem Klick auf Speichern kehren Sie zum Administrator-Bildschirm zurück, auf dem nun Active Directory-Benutzer als neuer Ordner unter Profile und Benutzer zu finden sind.