Erstellen eines neuen Profils im Liegenschaftsportal oder SCT - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Prozedur

  1. Klicken Sie im Menü Einfügen auf Neues Profil . Daraufhin wird die Registerkarte Profileigenschaften des Dialogfelds Neues Profil angezeigt (Abbildung 1).
  2. Geben Sie auf der Registerkarte Profileigenschaften die notwendigen Informationen ein. Weitere Informationen siehe Tabelle 1.
  3. Weisen Sie auf der Registerkarte Benutzer den Benutzern das neue Profil zu (Schaltfläche Hinzufügen ). Weitere Informationen siehe Abbildung 1.
  4. Weisen Sie auf der Registerkarte Navigation Benutzern den Zugriff auf Navigationsansichten zu (Schaltfläche Hinzufügen ). Weitere Informationen siehe Abbildung 1.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Die neue Profil ist jetzt auf der Registerkarte Profile und Benutzer verzeichnet.