Detaillierte Anweisungen für SCT und die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Änderungen, die im Tool Sicherheitsadministrator an Benutzerkonten vorgenommen werden, wirken sich nicht mehr auf sämtliche Metasys Systemkomponenten des jeweiligen Computers aus. Wenn auf einem Computer beispielsweise sowohl ein ADS als auch das SCT installiert sind, betreffen Änderungen in Sicherheitsadministrator NICHT gleichzeitig den ADS und SCT.

Weitere Informationen zu Sicherheitsdatenbasen finden Sie hier: SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) .

Anmerkung: Einige Anleitungen der folgenden Abschnitte gelten nur für Netzwerke, in denen der Microsoft-Dienst Active Directory in der Liegenschaft implementiert ist. Eine Anleitung zur Aktivierung von Active Directory für Metasys finden Sie hier: Konfigurieren des Active Directory-Diensts für Metasys.