Metasys Systemadministratoren können Benutzerautorisierungen für Bereiche in der Metasys Bedienoberfläche einrichten. Die Bereichsautorisierung ist nicht die gleiche Autorisierung oder Berechtigung wie im Liegenschaftsportal oder SCT. Die in der Metasys Bedienoberfläche festgelegte Bereichsautorisierung ist im JCT nicht verfügbar und wirkt sich nicht auf JCT aus.
Metasys Systemadministratoren können Bereichsautorisierungen für andere Benutzer und selbst einrichten, indem Sie die Option Bereichsautorisierung im Benutzermenü in der Metasys Bedienoberfläche (Administrative Aufgaben) auswählen. Die folgende Tabelle beschreibt die drei pro Bereich verfügbaren Autorisierungsoptionen.
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| Zulassen | Erlaubt den Zugriff auf das Dashboard Bereich und das Dashboard Equipment für das Equipment, das den Bereich direkt versorgt, sowie auf alle zugeordneten Alarme, Zeitprogramme und Grafiken für den Bereich. |
| Ablehnen | Verbietet den Zugriff auf das Dashboard Bereich und das Dashboard Equipment für das Equipment, das den Bereich direkt versorgt, sowie auf alle zugeordneten Alarme, Zeitprogramme und Grafiken für den Bereich. |
| Erben | Vererbt die Autorisierung des übergeordneten Bereichs. |
Die Bereichsautorisierungsdaten sind in der Datenbank Spaces Authorization enthalten.
Weitere Informationen zur Bereichsautorisierung finden Sie im Abschnitt Space Authorization in Metasys UI Help (LIT-12011953 ).