Registerkarte Benutzereigenschaften – Lokaler Metasys Benutzer - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Benutzereigenschaften Die Registerkarte enthält allgemeine Informationen zum Benutzer: Benutzername, Benutzertyp und Passwortinformationen, siehe Abbildung 1. Sie können diese Eigenschaften beim Anlegen neuer Benutzer festlegen. Sie können jedoch einige oder alle Benutzereigenschaften für das vordefinierte Systembenutzer nicht ändern: MetasysSysAgent. Diese Einschränkung ist Teil des Softwarekonzepts. Informationen zu Active Directory-Benutzern siehe Registerkarte Benutzereigenschaften – Active Directory-Benutzer.

Abbildung 1. Registerkarte Benutzereigenschaften im SCT oder im Liegenschaftsportal – Lokaler Metasys Benutzer

Tabelle 1. Parameter auf der Registerkarte Benutzereigenschaften – Lokaler Metasys Benutzer

Feld

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

Benutzername

Zeigt den Anmeldenamen des Benutzers an. Standardmäßig lautet der Name eines neuen Benutzers im Feld Benutzername zunächst Neuer Benutzer. Beim Anlegen einer Benutzerkopie lautet der Name zunächst immer Copy of <Name des kopierten Benutzers>.
Anmerkung:
  • Beim Anmeldenamen handelt es sich um den Benutzernamen für das Metasys System, nicht für das Microsoft Windows-Betriebssystem. Auf NAE/SNC/SNE-Plattformen (abgesehen von den serverbasierten), ist der Benutzername des Kontos MetasysSysAgent allerdings sowohl ein Metasys Systemname als auch ein Windows-Benutzername.
  • Verwenden Sie beim Erstellen von Benutzernamen keine erweiterten ASCII-Zeichen.
  • Verzichten Sie auf die Zeichen @ und \. Sie sind für Namen von Active Directory-Benutzern reserviert und können daher nicht in den Namen lokaler Metasys Benutzer verwendet werden.

Benutzername

Ja

Beschreibung

Zeigt die Beschreibung des Benutzers an.

---

Nein

Passwort

Zeigt das Passwort an, das für den Benutzer hinterlegt ist. Metasys Server und Automationsstationen erfordern komplexe Passwörter. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für Passwörter.

Anmerkung: Nur das Feld Password des Benutzers MetasysSysAgent lässt sich nicht bearbeiten. Zum Ändern des Passworts für MetasysSysAgent wählen Sie die Option Werkzeuge > Passwort ändern Menüoption.

---

Ja

Passwort bestätigen

Bestätigt die Übereinstimmung mit den Buchstaben, Zahlen und Symbolen, die im Feld Passwor eingegeben wurden.

Anmerkung: Das Feld Passwort bestätigen beim Benutzer MetasysSysAgent lässt sich nicht bearbeiten. Zum Ändern des Passworts für MetasysSysAgent wählen Sie die Option Werkzeuge > Passwort ändern Menüoption.

---

Ja

Liste der nicht erlaubten Wörter anzeigen

Zeigt die Liste der nicht erlaubten Wörter an.

   

Passwortrichtlinie anzeigen

Zeigt die Anforderungen an die Passwortkomplexität an. Diese unterscheiden sich für englisch- und anderssprachige Benutzer. Weitere Informationen siehe Regeln für Passwörter.

Abbildung 2. Fenster Passwortrichtlinie anzeigen

   

Mindestlänge Passwort

Erlaubt dem Benutzer, eine Mindestlänge für das Passwort festzulegen. Standardmäßig muss ein Passwort mindestens 8 Zeichen haben.

Eine Mindestlänge unter 8 Zeichen lässt sich nicht einrichten.

   

Maximale Passwortlänge

Erlaubt dem Benutzer, eine maximal Länge für das Passwort festzulegen. Standardmäßig darf ein Passwort höchstens 50 Zeichen haben.

Eine Maximallänge über 50 Zeichen lässt sich nicht einrichten.

   

Einmaliger Benutzerzugriff

Erlaubt dem Benutzer, sich genau einmal am Konto anzumelden. Nach dieser einmaligen Anmeldung wird das Konto deaktiviert.

Gelöscht

Nein

Temporärer Benutzer

Erlaubt dem Benutzer den Systemzugang als vorübergehender Benutzer. Sofern das Konto noch nicht abgelaufen ist, kann der Benutzer darauf zugreifen. Ist es abgelaufen, wird der Benutzer vom System abgemeldet.

---

Nein

Läuft ab am

Der Administrator kann festlegen, an welchem Datum das Konto eines temporären Benutzers ungültig wird. Ab Mitternacht dieses Datums kann der Benutzer nicht länger auf das System zugreifen.

Anmerkung: Falls Datum und Uhrzeit des Liegenschaftsleiters auf einen falschen zukünftigen Zeitpunkt eingestellt ist und ein Benutzerkonto erstellt wird, dessen Passwort später nach einem bestimmten Zeitraum ungültig werden soll, kann es sein, dass das Passwort erst nach Erreichen des falschen zukünftigen Zeitpunkts ungültig wird. Das Benutzerkonto speichert in Form eines Zeitstempels ab, wann das Passwort das letzte Mal geändert wurde. Erst nach Ablauf des festgelegten Zeitraums ab dem abgespeicherten Zeitpunkt wird das Passwort im System ungültig.

So wird beispielsweise ein Benutzerkonto am Mittwoch, dem 4. November 2020 erstellt. Das Liegenschaftsleiter-Datum ist jedoch auf Dienstag, den 4. Mai2021 eingestellt. Wenn Sie dann das Passwort des Benutzerkontos in 30 Tagen ablaufen, gilt das Passwort nicht 30 Tage ab Mittwoch, dem 4. November 2020. Um dieses potenzielle Problem zu umgehen, wählen Sie die Option Benutzer muss Passwort beim nächsten Anmelden ändern , wenn Sie möchten, dass ein Benutzerkonto-Passwort nach einer gewissen Zeit ungültig wird. Dadurch muss der Benutzer beim nächsten Anmelden und nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ein neues Passwort anlegen. Natürlich hilft es auch, sicherzustellen, dass der Liegenschaftsleiter stets auf den aktuellen Zeitpunkt eingestellt ist.

Der Standardwert ist das aktuelle Datum.

Ja, bei temporären Benutzern

Benutzer muss Passwort beim nächsten Anmelden ändern

Meldet sich der Benutzer wieder am System an, muss er sein Passwort ändern.

Ausgewählt

Nein

Benutzer kann Passwort nicht ändern

Verhindert, dass der Benutzer sein Passwort ändert.

Gelöscht

Nein

Benutzerkonto deaktiviert

Deaktiviert das Benutzerkonto

Gelöscht

Nein

Konto gesperrt

Erlaubt dem Administrator das Zurücksetzen eines gesperrten Benutzerkontos.

Gelöscht

Nein

Benutzer kann sein eigenes Profil bearbeiten

Dem Benutzer ist es erlaubt, die Informationen in seinem Profil zu bearbeiten. Auf der Registerkarte Benutzerprofil kann auch der Administrator Informationen ändern oder aktualisieren.

Ausgewählt

Nein

Benutzer kann den Navigationsbaum sehen (Standard-Navigationsbaum)

Hiermit wird festgelegt, dass dem Benutzer der Navigationsbaum Alle Objekte angezeigt wird.

Ausgewählt

Nein

Benutzer kann Meldungsfenster deaktivieren

Erlaubt dem Benutzer, Meldungsfenster zu (de-)aktivieren.

Ausgewählt

Nein

Zugriffstyp

Gibt an, auf welche Art der Benutzer auf das System zugreifen kann. Zur Auswahl stehen Standardzugriff, API-Zugriff und Mieter-Zugriff.

Anmerkung: Metasys Liegenschaften (MVE) unterstützen keine Benutzerkonten für API-Zugriff und Mieter-Zugriff. MVE-Liegenschaften unterstützen nur Standardzugriff.

Standard

Ja