Auf der Registerkarte Benutzereigenschaften eines Active Directory-Benutzers sind allgemeine Informationen über diesen hinterlegt. Der Active Directory-Domänenserver legt die schreibgeschützten Felder fest und steuert die Abbildung 1. Das Metasys System steuert alle anderen Felder. Diese können von Benutzern geändert werden und haben keine Auswirkungen auf das jeweilige Konto, da dieses der Kontrolle des Active Directory-Domänenservers unterliegt.
Feld |
Beschreibung |
Standardwert |
Erforderlich |
---|---|---|---|
Name des Active Directory-Benutzers |
Zeigt den Anmeldenamen des Active Directory-Benutzers an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
— |
Ja |
Beschreibung in Active Directory |
Zeigt die Beschreibung des Active Directory-Benutzers an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
— |
Nein |
Passwort |
Das Feld ist ausgegraut, da das Passwort im Active Directory-Dienst festgelegt und aktualisiert wird. |
— |
— |
Passwort bestätigen |
Das Feld ist ausgegraut, da das Passwort im Active Directory-Dienst festgelegt und aktualisiert wird. |
— |
— |
Liste der nicht erlaubten Wörter anzeigen |
Der Link zu den nicht erlaubten Wörtern ist ausgegraut. |
— |
— |
Passwortrichtlinie anzeigen |
Der Link zu den Komplexitätsregeln für Passwörter ist ausgegraut. |
— |
— |
Mindestlänge Passwort |
Das Feld ist ausgegraut, da das Passwort im Active Directory-Dienst festgelegt und aktualisiert wird. |
— |
— |
Maximale Passwortlänge |
Das Feld ist ausgegraut, da das Passwort im Active Directory-Dienst festgelegt und aktualisiert wird. |
— |
— |
Einmaliger Active Directory-Benutzer |
Erlaubt dem Active Directory-Benutzer, sich genau einmal am Konto anzumelden. Nach dieser einmaligen Anmeldung wird das Konto deaktiviert. |
Gelöscht |
Nein |
Temporärer Active Directory-Benutzer |
Erlaubt dem Active Directory-Benutzer den Systemzugang als vorübergehender Benutzer. Sofern das Konto noch nicht abgelaufen ist, kann der Benutzer darauf zugreifen. Ist es abgelaufen, wird der Benutzer vom System abgemeldet. |
— |
Nein |
Läuft ab am |
Der Administrator kann festlegen, an welchem Datum das Konto eines temporären Benutzers ungültig wird. Ab Mitternacht dieses Datums kann der Benutzer nicht länger auf das System zugreifen. |
Der Standardwert ist das aktuelle Datum. |
Ja, bei temporären Benutzern |
Metasys Zugriff ausgesetzt |
Hiermit kann der Administrator einen Active Directory-Benutzer vorübergehend vom Zugriff auf das Metasys System ausschließen. Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn der Active Directory-Benutzer im Active Directory-Dienst deaktiviert oder daraus gelöscht wird. Anmerkung: Sollte das Konto des Active Directory-Benutzers wieder aktiviert oder erneut hinzugefügt werden, müssen Sie das Kontrollkästchen für Metasys Zugriff ausgesetzt deaktivieren.
|
Gelöscht |
Nein |
Active Directory-Konto gelöscht |
Das Feld ist ausgegraut, da diese Eigenschaft vom Active Directory-Dienst gesteuert wird. Ist diese Option ausgewählt, lässt sich das Active Directory-Benutzerkonto nicht finden; möglicherweise wurde es gelöscht. |
Gelöscht |
Nein |
Active Directory-Konto deaktiviert |
Das Feld ist ausgegraut, da diese Eigenschaft von Active Directory-Diensten gesteuert wird. Ist diese Option ausgewählt, wurde das Active Directory-Benutzerkonto in den Active Directory-Diensten deaktiviert. |
Gelöscht |
Nein |
Benutzer kann den Navigationsbaum sehen (Standard-Navigationsbaum) |
Hiermit wird festgelegt, dass dem Benutzer der Navigationsbaum Alle Objekte angezeigt wird. |
Ausgewählt |
Nein |
Benutzer kann Meldungsfenster deaktivieren |
Erlaubt dem Benutzer, Meldungsfenster zu (de-)aktivieren. |
Ausgewählt |
Nein |
Zugriffstyp |
Gibt an, auf welche Art der Benutzer auf das System zugreifen kann. |
Standard |
Ja |