Entfernen von Konten bei der Deinstallation - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Metasys Server – ADS/ADX/OAS

Bei der Deinstallation eines Metasys Servers werden die standardmäßigen SQL Server-Anmeldekonten auch dann entfernt, wenn Sie festlegen, die Datenbanken beizubehalten. Somit müssen Sie die Passwörter nach einer erneuten Installation des Servers zurücksetzen.

SCT

Nach der Deinstallation des SCT werden die Konten der Archivdatenbasis beibehalten. Während Sie SCT deinstallieren gibt es eine Option, die SCT-Datenbasis und die SQL Server-Anmeldekonten zu entfernen.