Standardmäßig ist der Active Directory-Dienst für das Metasys System auf dem Metasys Server oder SCT-Computer deaktiviert. Um den Active Directory-Dienst für das Metasys System freizugeben, sind mehrere Schritte auszuführen. Einige Personen innerhalb der Organisation führen manchmal diese Aktionen durch. Tabelle 1 enthält einen Überblick über diese Aktionen. Wenn Schritte für das Metasys Produkt gelten, werden diese in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Schritt |
Aktion |
Zielgruppe |
Anmerkungen/Verweise |
---|---|---|---|
1 |
Konfigurieren Sie den DNS-Dienst (Domain Name System) im Liegenschaftsleiter des Metasys Systems. |
Microsoft Windows-Administrator |
Verwendet werden standardmäßige Microsoft Windows-Tools für die Netzwerkkonfiguration. Weitere Informationen siehe Windows-Netzwerkdokumentation. Anmerkung: Active Directory-Dienste erfordern DNS.
|
2 |
Fügen Sie den Metasys Liegenschaftsleiter zur Active Directory-Domäne hinzu. |
Active Directory-Administrator |
Verfahren wird nach einer passenden verfügbaren Methode. Weitere Informationen siehe zugehörige Dokumentation des Anbieters. |
3 |
Erstellen Sie im Active Directory-Dienst mindestens ein Dienstkonto, das die Metasys Anwendung nutzen kann. Im Falle mehrerer zugewiesener Konten verwenden Sie pro Domäne nur ein Konto. |
Active Directory-Administrator |
Verwendet wird ein Active Directory-Tool für die Benutzerverwaltung. Die Metasys Anwendung nutzt diese Anmeldedaten dann, um Informationen vom Active Directory-Dienst abzufragen. Siehe die folgenden Abschnitte: Dienstkonto. Siehe auch Anhang: Active Directory-Dienst im Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) und die Active Directory-Dokumentation von der Microsoft Corporation verfügbar. |
4 |
Übermitteln Sie die in Schritt 3 erstellten Kontoanmeldedaten an Metasys Sicherheitsadministrator. |
Active Directory-Administrator |
Für jedes erstellte Konto werden der Benutzername für die Anmeldung, der Domänenbezeichner und das Passwort weitergegeben. |
5 |
Aktivieren Sie die Active Directory-Authentifizierung für die Metasys Liegenschaft. |
Metasys Administrator |
Verwendet wird das Metasys Tool Sicherheitsadministrator. Weitere Informationen siehe Aktivieren der Active Directory-Integration für Metasys Server oder die SCT-Software. |
6 |
Geben Sie die Domäne, den Benutzernamen und das Passwort jedes zugewiesenen Active Directory-Benutzerkontos ein. Die Informationen haben Sie vom Active Directory-Administrator in Schritt 4 erhalten. |
Metasys Administrator |
Verwendet wird das Metasys Tool Sicherheitsadministrator. Weitere Informationen siehe Aktivieren der Active Directory-Integration für Metasys Server oder die SCT-Software. |
7 |
Fügen Sie die vorhandenen Active Directory-Benutzer zu Metasys hinzu und autorisieren Sie sie für den Zugriff auf Metasys Funktionen. (Fortlaufende Aufgabe) |
Metasys Administrator |
Angenommen wird, dass ein Active Directory-Administrator bereits Active Directory-Benutzer im Active Directory-Dienst erstellt hat. Dieser Schritt ist immer erforderlich, wenn sich an der Gruppe aus Active Directory-Benutzern etwas ändert, und gehört somit zur fortlaufenden Benutzerverwaltung. |
8 |
Wählen Sie aus, welche Domäne standardmäßig im Domänenlistenfeld auf dem Metasys Anmeldebildschirm gezeigt werden soll. (Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.) |
Metasys Administrator |
Verwendet wird das Metasys Tool Sicherheitsadministrator. Weitere Informationen siehe Aktivieren der Active Directory-Integration für Metasys Server oder die SCT-Software. |