Anhang: Konfiguration der SQL Server-Konten des Metasys Systems - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02
Bei einer Neuinstallation des Metasys Systems werden SQL Server-Konten mitsamt Passwörtern wie in Anmeldekonten für SQL Server beschrieben erstellt. Die Passwörter für die SQL Server-Anmeldekonten werden zufällig erstellt und verschlüsselt, um die höchste Sicherheit zu gewährleisten. Endnutzer können über verschiedene Bedienoberflächen und Metasys Prozesse für die Kommunikation zugreifen. Die Benutzerkonten werden in diesem Dokument und in Network and IT Guidance for the IT Professional Technical Bulletin (LIT-1201578) beschrieben. Dieses Dokument beschreibt die Metasys SQL Server-Konten und -Management dieser Konten verwenden das Database Connection Configuration Tool (DBCCT), DBCCT Configuration Tool.exe. Aus Sicherheitsgründen sollten die Standardpasswörter nach der Installation der Metasys Software dringend geändert werden.
Anmerkung: Dieses Dokument lässt SCT außen vor; dieses Tool verwendet virtuelle Dienstkonten und die Windows-authentifizierte Autorisierung.