MetasysSysAgent (Standardadministrator) ist ein Benutzerkonto mit dem Profil ADMINISTRATOR und mit dem Zugriffstyp Standardzugriff. Jeder Standardadministrator kann über die Neue Metasys Bedienoberfläche und SCT uneingeschränkt auf das Tool Sicherheitsadministrator zugreifen. Der Benutzername für die erste Anmeldung lautet MetasysSysAgent, wobei Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet wird. Das MetasysSysAgent-Standardpasswort erhalten Sie von Ihrer Vertretung von Johnson Controls® vor Ort.
Standardadministratoren können den Zugriffstyp für jedes Konto außer MetasysSysAgent ändern, mit dem Standardzugriff, API-Zugriff oder Mieter-Zugriff.
Handelt es sich bei einem lokalen Metasys Benutzer oder einen Active Directory-Benutzer um einen Administrator mit Standardzugriff, kann dieser andere lokale Metasys Benutzer und Active Directory-Benutzer mit Standardzugriff verwalten.