Der API-Zugriff ist für die Verwendung der Metasys Application Programming Interface (API) und der Funktion API-Aufrufe erforderlich. Mit API-Zugriff können Benutzer Informationen aus dem Netzwerk des Metasys Systems abrufen. Verwenden Sie API-Zugriff, um Daten des Metasys Systems aus einer benutzerdefinierten Anwendung mit demselben Sicherheitsniveau zu lesen und zu schreiben, wie beim Zugriff auf Systemdaten über die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals.
Um Metasys APIs für eine Datenanforderung mithilfe einer benutzerdefinierten Anwendung zu verwenden, benötigen Sie ein Metasys Benutzerkonto, z. B. lokale oder Active Directory, mit dem API-Zugriffstyp und den entsprechenden Metasys Berechtigungen und Berechtigungen. Metasys Benutzerkonten mit dem Zugriffstyp Standard oder Mieter können die Metasys APIs nicht verwenden.
Metasys Benutzer mit API-Zugriffsart können auch bei Metasys die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals und die Metasys Bedienoberfläche anmelden. API-Benutzer haben eine eingeschränkte Funktionalität im Liegenschaftsportal, aber die vollständige Funktionalität der Metasys Bedienoberfläche hängt von den ihnen zugewiesenen Berechtigungen und Rechten ab.
Es wird nicht empfohlen, dass Benutzer mit dem API-Zugriffstyp das Profil ADMINISTRATOR erhalten. Wenn ein Benutzer mit dem API-Zugriffstyp das Profil ADMINISTRATOR erhält, verfügt dieser Benutzer über volle Administratorrechte in der Metasys Bedienoberfläche und verfügt über eingeschränkte Administratorrechte in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals. In der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals kann ein API-Benutzer mit Administratorrechten Benutzerkonten mit dem API-Zugriffstyp erzeugen, anzeigen und ändern, aber keine Auswirkungen auf andere Benutzer haben. In der Metasys Bedienoberfläche hat ein API-Benutzer mit Administratorrechten die gleichen Funktionen wie ein Administrator mit dem Zugriffstyp Standard und kann alle Benutzerkonten verwalten.