Softwarebedingungen - Metasys - LIT-1901126 - Supervisory Device - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - 10.1

SNE-Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901126
Version
10.1
Revision date
2019-09-03

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt den unter www.johnsoncontrols.com/techterms beschriebenen Bedingungen. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.