LonWorks-Netzwerkadapter - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Alle SNE-Modelle mit Ausnahme der SNE110Lx können mithilfe eines separaten USB-zu-LON-Schnittstellenadapters (ACC-USBLON-0) in das LonWorks kompatible Netzwerk integriert werden. Dieser erforderliche Adapter verbindet die Automationsstation mit dem LonWorks-TP/FT-10-Netzwerk. Das LonWorks-Netzwerk wird über die 3-polige abnehmbare kodierte Klemmleiste an den Adapter angeschlossen. Beim SHD-Anschluss (Abbildung 1) an der Klemmleiste des LonWorks-Netzwerks handelt es sich um einen isolierten Anschluss, der nicht für die Automationsstation verwendet wird.