Installation - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Befolgen Sie bei der Installation einer Automationsstation die folgenden Richtlinien:
  • Transportieren Sie die Automationsstation in der Originalverpackung, um Beschädigungen der Automationsstation durch Vibrationen und Stöße auf ein Minimum zu reduzieren.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang der Automationsstation vorhanden sind.
  • Lassen Sie die Automationsstation nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen aus.
Wichtig: Das Gehäuse der Automationsstation darf unter keinen Umständen geöffnet werden. In der Automationsstation befinden sich keine Bauteile, die von Nutzern gewartet werden können. Manipulationssichere Etiketten auf dem Gerät warnen Installateure, Servicetechniker, Gebäudebesitzer, Inspekteure von Rauchmeldeanlagen, dass das Öffnen oder die Manipulation des Geräts nicht zulässig ist.