LED-Testsequenz beim Startvorgang - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Während des Startvorgangs initialisiert die Automationsstation automatisch einen Selbsttest, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu bestätigen. Unmittelbar nach dem Anschließen der Spannungsversorgung zeigen die LEDs folgende Sequenz:

  • Die LED HEARTBEAT blinkt blau/violett, wenn die Automationsstation gestartet wird.
  • Die LED FAULT leuchtet ungefähr 30 Sekunden lang durchgehend rot, dann wird sie ausgeschaltet.
  • Die LEDs USB-1 und USB-2 leuchten grün, wenn ein unterstütztes Gerät an die entsprechende USB-Schnittstelle angeschlossen wird. Die LEDs leuchten durchgehend rot, wenn ein nicht unterstütztes Gerät angeschlossen wird. Die LEDs leuchten nicht, wenn kein Gerät angeschlossen ist.