Anschließen der Automationsstation an die Spannungsversorgung - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01647
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Language
Deutsch

Schließen Sie die Automationsstation an die Spannungsversorgung an. Nach dem Anschluss an die Spannungsversorgung dauert es ungefähr drei Minuten, bis das Gerät gestartet und betriebsbereit ist. Siehe LED-Testsequenz beim Startvorgang.

Die Automationsstation ist gestartet und betriebsbereit, wenn die LED HEARTBEAT violett zu blinken beginnt und die LED FAULT erlischt. Die verschiedenen LEDs sind in Abbildung 1 dargestellt.