LonWorks-Netzwerkadapter - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Alle SNE-Modelle mit Ausnahme der SNE110Lx können mithilfe eines separaten USB-zu-LON-Schnittstellenadapters (ACC-USBLON-0) in das LonWorks kompatible Netzwerk integriert werden. Dieser erforderliche Adapter verbindet die Automationsstation mit dem LonWorks-TP/FT-10-Netzwerk. Das LonWorks-Netzwerk wird über die 3-polige abnehmbare kodierte Klemmleiste an den Adapter angeschlossen. Beim SHD-Anschluss (Abbildung 1) an der Klemmleiste des LonWorks-Netzwerks handelt es sich um einen isolierten Anschluss, der nicht für die Automationsstation verwendet wird.