Anschließen von M-Bus-Geräten mit dem USB-zu-M-Bus-Adapter - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die SNE kann mithilfe des M-Bus-Adapters an M-Bus-Geräte angeschlossen werden. Es werden zwei Komponenten benötigt: USB-Kabel (Typ B) und Mikro-Master-USB-Gerät. (Weitere Informationen nach Abschluss der Installation und Verdrahtung finden Sie in der Dokumentation Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149).)

Prozedur

  1. Schließen Sie das 2-adrige Kabel vom M-Bus-Gerät an den USB-zu-M-Bus-Adapter an.
    Abbildung 1. Anschließen der SNE an den M-Bus mit dem M-Bus-Adapter
    Tabelle 1. Anschluss des M-Bus-Adapters
    Ziffer Beschreibung
    1

    USB-Anschluss:

    Anschluss des USB-Kabels von der SNE an den RS-232-Konverter

    2

    M-Bus-Anschluss:

    1: M-

    2: M+

  2. Schließen Sie das USB-Kabel vom USB-Adapter an die Schnittstelle USB-1 oder USB-2 der SNE an. Sie können jede der beiden Schnittstellen verwenden.
    Wichtig: Es dürfen nur USB-Adapter verwendet werden, die für den Gebrauch mit der SNE geprüft und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNC nicht. Weitere Informationen finden Sie unter USB-Schnittstellen.
  3. Fahren Sie mit Anschließen der Spannungsversorgung fort.